This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:通过 TR 开关实现 TX7332信号衰减

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178192/tx7332-tx7332-signal-attenuation-through-the-tr-switch

器件型号:TX7332

您好!  

我对 TX7332有疑问。 我正在测试 EVM 板上 TR 开关的信号完整性。 我发现信号从 Tx_OUT 变为  Rx_OUT、这是开关闭合时 RX 模式的信号路径会严重衰减。 我在数据表上找不到任何建议这种行为的参考。 例如、我从函数发生器输入一个30mV 的信号、在 RX_OUT 端得到大约10mV 的电压。 频率不会显著改变行为(我尝试从1MHz 到5MHz)。  

我还尝试了 Swaroop 电路板。 Tx7332具有相同的行为。  

那么、为什么会发生这种情况呢? 以及数据表中未指定该值的原因。 谢谢  

此致、

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    由于器件 TX7332在选择性披露下共享、我们希望使对话脱机并讨论您的应用要求。 您能否将您的问题连同  此 E2E 帖子一起发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com?