This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7742:图中的引脚标记似乎错误

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177825/dac7742-pin-marking-in-the-figure-seems-wrong

器件型号:DAC7742

您好,团队

DAC7742芯片数据表、数字接地 GND 或模拟接地 AGND 连接到第14页的图7中的 RPOT1和 RPOT2? 图中的引脚标记似乎错误。 引脚15、16、17和18是否应修改为45、46、47和48?? 请确认 SJ (PIN10)、REFADJ (PIN46)、REFIN (PIN47)、REFOUT (PIN45)电平是基于 GND 还是 AGND?

此致

James Man

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、您回答正确。 引脚 15、16、17和18应在图7中修改为45 (REFOUT)、46 (REFADJ)、47 (REFIN)和48 (NC)。

    SJ (PIN10)、REFADJ (PIN46)、REFIN (PIN47)、REFOUT (PIN45)应以 AGND 为基准。  

    最棒的

    Katlynne Jones