This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:ADS8588H 需要 PGA

Guru**** 2509645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, INA188, TMUX6219, OPA2197, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176406/ads8588h-need-pga-for-ads8588h

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: INA188TMUX6219OPA2197TMUX6236

尊敬的 TI:

我们需要一个增益应为10和50的可编程增益放大器、

ADC AD8588H 的输入由电流互感器馈送、我们希望 PGA 插入 ADC 和电流互感器之间、

PGA 的输入电压为50Hz 交流信号、幅值最大+/-1V、PGA 的输出电压最大值为+/-10V、并馈送到 ADS8588H、

请您推荐任何合适的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    我不是 PGA 领域的专家、因此我必须参加另一个团队。 我想我们很难找到+/-10V 和 G = 50、但我会让其他专家帮助我们。

    您是否可以确认您需要动态和可编程的增益开关、或者您是否也愿意使用精密解决方案? 我们还有其他使用仪表放大器或分立式的参考设计、请查看此参考设计: 使用具有±10V 测量范围的16位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计-> https://www.ti.com/tool/TIDA-00834 

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole Macias:

    增益开关需要动态/软件可配置(例如切换 GPIO 以选择10或50增益或通过 SPI 接口发送命令等)

    分立式解决方案

    是的,我按照 TIDA000834来获得固定增益,现在我们需要动态地更改增益

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    应用上的增益误差目标是什么?  

    a)根据应用中的增益误差要求、一种简单的解决方案是将 INA188等仪表放大器与2:1模拟开关配合使用:

    • 我们可以将仪表放大器 RG 增益电阻器拆分为3个部分、并使用模拟开关将中间电阻器短路以增加增益。
    • 如果我们在 RG = 511Ω Ω+ 4.53kΩ Ω+ 511Ω Ω= 5,552Ω Ω 时使用3个串联电阻器、则在 S2位置(开路)模拟开关的情况下、INA188增益为~10.005V/V
    • 支持 36V 电源(或类似电源)的 TMUX6219等低电阻(RON=~2Ω Ω 典型值)模拟开关可用于短接4.53kΩ Ω 中间电阻器、从而 在开关处于 S1位置(闭合)时获得大约511Ω 49.84V/V 的 RG = 511Ω Ω+~2.1Ω 1,024Ω~Ω 增益
    • 当开关闭合时、G=50x 时的增益误差是 RG 电阻器容差和 RON 开关电阻变化的函数。  RON 电阻随电压的变化约为~3欧姆,因此由于 RON 而产生的增益误差约为~3/ 1024Ω*100%=~0.3%。  我们还可以使用多个并联的通道开关来降低 RON 电阻。   

    INA188电路:  e2e.ti.com/.../INA188_5F00_TINA.TSC

    B)如果您需要非常低的增益误差和出色的线性度、另一种可能是使用仪表放大器后跟一个使用开尔文感应连接的模拟开关构建的双路运算放大器可编程增益级。  

    • 在该电路中、INA188设置为5倍的固定增益
    • 第二个可编程增益放大器级使用双路运算放大器(OPA2197)和2通道2:1 (TMUX6236)。  该功率级提供2x 和10x 的可编程增益。
    • 此 OPA2197+TMUX6236电路可为每个增益提供精确的开尔文连接感应增益电阻器。 由于缓冲运算放大器的输入偏置电流很小、小于~10pA、因此开关 RON 电阻上的压降可以忽略不计。
    • 该电路将提供极低的增益误差和出色的线性度。

    请告诉我您的应用中首选的方法。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis、 我们正在评估建议的解决方案  

    非常感谢您对图表的详细解释、它帮助您更好地理解、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我

    很高兴为您提供帮助、

    非常感谢、

    此致、

    Luis