This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:输出负载响应

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC81408, SN74LV1T125, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178053/dac80508-output-load-response

器件型号:DAC80508
主题中讨论的其他器件:DAC81408SN74LV1T125

尊敬的支持团队。

我们的客户计划驱动 DAC81408的模拟输出作为 SN74LV1T125的电源。
SN74LV1T125驱动10Mbps 的信号速度和大约10mA 的负载。
DAC81408的稳定时间为12 μ s、连接负载的响应是否存在任何问题?
此外、DAC81408输出能否通过电容器实现稳定?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!  

    高电流 输出负载将导致 DAC80508的负载调节降低。

    这些图来自数据表。 它们使用5.5V 的 VDD 和以下增益选择:

    看起来只有 当 DAC 代码为0x0000时、10mA 负载才可能导致负载调节问题。 输出将开始上升到0V 以上。  

    您可以在 DAC80508的输出端添加一个电容器。 数据表中给出了最大电容噪声:

    超出最大值可能会导致输出稳定性问题。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jones-San、

    感谢你的答复。
    我能够了解 DAC80508的输入代码和驱动电流。
    我还会注意到输出电容器的最大值。

    我还担心输出负载的突然变化。
    DAC80508的输出稳定时间为12 μ s、但可以跟踪它吗?
    我计划插入一个电容器来稳定输出、这种想法是否正确?

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuyama-San、您好!  

    12μs μ s 稳定时间来自 DAC 输入代码的变化。 这是输出缓冲器(运算放大器)在其输入(DAC 电阻梯)发生变化后稳定所需的时间。 由于负载变化、输出将不会看到相同的稳定时间、但话虽如此、您可以使用电容器来稳定输出、以应对负载突然变化。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jones-San、

    感谢你的建议。
    我还了解了 DAC80508的趋稳时间注意事项。
    我注意 DAC80508输出中的振荡、并使用 电容器覆盖 SN74LV1T125的突然负载变化。

    此致、
    Hiroaki Yuyama