This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:与 ADS52J91的差异和功耗查询

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, ADS52J91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177675/ads52j90-difference-with-ads52j91-and-power-consumption-inquiry

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: ADS52J91

大家好、

我看到 有 选择地披露了 ADS52J91完整数据表。 可以帮助我们为客户简要比较 ADS52J90与 ADS52J91之间的差异吗? 需要此信息以进行器件选择。

此外、ADS52J90数据表的图36显示了10位模式下不同时钟频率下的器件功耗。 在14位模式下、假设具有类似的功耗特性是否安全?

提前感谢!


此致

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    我已收到您的请求。 由于许多客户的要求、我们的团队现在有点紧张。 我将在12月9日星期五之前对你作出答复  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、  

    ADS52J90和 ADS52J91之间的主要区别在于其最大 ADC 转换速率:  
    –对于 ADS52J90、10位模式下为100MSPS;  对于 ADS52J90、10位模式下为125MSPS  
     –对于 ADS52J90、12位模式下为80MSPS;    对于 ADS52J90、12位模式下为100MSPS
     –对于 ADS52J90、14位模式下为65MSPS;  对于 ADS52J90、14位模式下为65MSPS

    是的、14位模式的功耗将在同一个球栅内。 14位模式的功耗比10位模式的功耗高出3mW/通道。  

    谢谢、

    Karthik