This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:EVM 配置

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178410/dac38j84evm-evm-configuration

器件型号:DAC38J84EVM

大家好、

我想 将 DAC38J84EVM 与 TSW15J56配合使用来评估客户的要求、但在设置配置时遇到一些问题。 您能为您提供帮助。

客户要求是:

204B 参数: L/M/F/S=8/4/1/1

内插:2.

FS_DATA:500Msps

FS_DAC:1GSPS

FS_SERDES:5Gbps (16*4*10/8*500/8/1e3)

Mix (混合)/NCO:禁用

F_DACCLK = 1GHz

 

您能否 帮助提供 DAC38J84EVM 的配置文件和 TSW14J56的 ini 配置文件。 谢谢你。

BR

Adrian