This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:ADS8900BEVM 原理图

Guru**** 2925780 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B, ADS8900BEVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1177858/ads8900bevm-pdk-ads8900bevm-schematic

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:THS4551ADS8900B

大家好、

您是否会共享 ADS8900BEVM 原理图? 我们应用了一 个 ADS8900BEVM 来评估 SE 输入性能。  

客户访问下面的用户指南链接、  

https://www.ti.com/lit/ug/sbau269c/sbau269c.pdf

但是、客户检查我们应用的电路板参考与用户指南原理图不匹配。  

下面是电路板图片、

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    客户正在使用电路板的早期版本。  随附的是此版本的用户指南、其中包括原理图。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

    e2e.ti.com/.../5722.sbau269a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Keith,  

    客户需要具有 SE 输入的 THS4551 + ADS8900B、您能告诉我们可以在哪里应用此 EVM 板吗?

    谢谢、此致

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    12月底之前应提供更多使用 THS4551的 ADS8900BEVM-PDK。  重新起锁后、您可以从 TI store 订购。

    此致、
    Keith