This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:ADS1110正弦滤波

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179071/ads1110-ads1110-sinc-filtering

器件型号:ADS1110

该手册说,ADS 1110的数字滤波器会产生一些高频噪声,但数字滤波器的 Sinc1频率响应无法完全取代抗混叠滤波器。 我不知道如何使用 SINC1滤波器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Sinc 滤波器继承了器件的设计、无需启用滤波器、它始终存在。

    注意事项是通知用户器件内的正弦滤波器不会替换外部抗混叠滤波器。 如果用例需要抗混叠滤波器、则应由用户实施  

    此致

    Cynthia