This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS1293的复位引脚时序信息

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179226/ads1293-reset-pin-timing-information-for-ads1293

器件型号:ADS1293

数据表中没有关于 RESET 引脚时序要求的信息。 为了使 ADS1293复位、该引脚应保持有效多长时间? RESET 引脚失效后、应等待多长时间才能发送 SPI 命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否知道这是哪家公司?

    此外、您是否碰巧拥有/使用评估套件/评估板(EVM)?

    如果无法公开披露、请告诉我、我可以通过电子邮件联系您?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以通过电子邮件联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚向您发送了一封电子邮件