This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:EVM 软件的连接问题

Guru**** 2469010 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS122U04EVM, ADS112U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179416/ads122u04evm-connection-issues-with-evm-software

器件型号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其他部件:ADS122U04ADS112U04EVM

当我启动 EVM 软件时、它会识别 EVM 已连接、但我看不到器件寄存器映射。 它似乎无法识别正在检测到的 ADS122U04。 请参见随附的显示屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    欢迎来到 E2E 论坛!  需要安装两个软件。  第一个是您显示为正在运行的主应用程序 GUI、它是许多 EVM 的基本应用程序。  第二个是针对连接的特定 EVM 的器件封装。  GUI 位于您正在使用的 EVM 的 EVM 器件页面上。  对于 ADS122U04EVM、软件链接为 ADS122U04EVM-DVCPKG。  在安装器件包之前、请停止主应用 GUI。  然后下载并安装 EVM 的器件包。  确保器件封装与 EVM 匹配、因为还有 ADS112U04EVM。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在控制台选项卡中、我获得以下 ID:

    ADS122U04 2017年5月23日/09:48:09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、那么您有正确的 EVM、但您是否加载了器件封装?  如果是、您是否使用默认位置来安装所需的文件?  如果您以其他用户的身份安装了这些文件,则这些文件可能不在正确的文档文件夹中。  查看您是否有 DSEvalSW 文件夹。

    您应该会在该文件夹下看到许多文件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我在>此 PC >文档> DSEvalSW 目录中所拥有的内容。 我看不到 Devices > ADS122U04目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我以其他用户身份安装了我的文件、我的管理员登录名与我的正常登录名不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我以管理员用户身份登录、一切都正常。 当我登录到我的管理员帐户时、我似乎必须将一些已安装的文件复制到闪存驱动器、然后在我的正常登录下将其复制到中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您需要将"设备"文件夹从"管理员用户帐户文档"文件夹复制到您的普通帐户。  复制之后、您的 GUI 应识别电路板并提供寄存器映射。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很奏效。 感谢你的帮助。