This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820:有关四象限运行中的电压基准的问题

Guru**** 2964860 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1178753/dac8820-questions-about-voltage-reference-in-4-quadrant-operation

器件型号:DAC8820
主题中讨论的其他器件:REF5010、 OPA227

我将查看数据表、EVM 和此参考设计中的图42。

首先、让我确认我对操作的理解。 (电压模式-四象限模式)
将基准电压施加到 R1和 ROFS 引脚。 (即+10V)
将+Vref 电压应用于 ROFS 可使 MDAC 在4象限模式下运行;从而实现+/-VREF 输出范围。
运算放大器连接到 R2和 Vref、并在反相缓冲器配置中使用 MDAC 内部电阻器、从而生成与 Vref 相反的基准电压。

我从 RD 文档中看到、如果 REF5010输出端的 RC 滤波器电容"过大"、则需要使用"A1"基准缓冲器(下面以黄色圆圈标出)

 从数据表中:

A1负责缓冲较大滤波电容器所需的基准输出。
缓冲器可防止 A2的反馈网络加载 RC 滤波器

根据这条语句、似乎 有一个应用可能不需要 A1基准缓冲运算放大器。
我还了解 VREF 处的输入阻抗是恒定的;与 SAR-ADC 中的输入阻抗一样、不会发生变化。 ( TI 的参考视频 、请参阅6:12分钟)
因此、R1或 ROFS 处需要输入缓冲器的阶跃负载或瞬态非常小、这似乎是合理的。

因此、只要 RC 滤波器不是太强、它就会使 MDAC 的电流起作用、我认为我们就不需要 A1了。
我的理解是否正确?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    正确、VREF 看到的阻抗恒定、输出阻抗是 MDAC 上的变化。 VREF 输入阻抗的典型值为6kΩ Ω、因此如果基准电压驱动该电压时没有问题(以及您对滤波器的评论)、则不需要缓冲器。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    当 Katlynne 回答这个问题时、我看到了这个帖子。 我要指出的一点是、您应该始终计算流入器件的电流大小。 请注意、R1和 ROFS 通常为12kΩ Ω、基准电压为10V、因此您可能会期望流入两个节点的电流约为1.6mA。

    如果滤波器中的 R 为10Ω Ω、则可能会在电阻器上下降16mV、从而从10V 下降视在基准电压。 如果滤波器的 R 为1kΩ Ω、则滤波器电阻器上的压降接近1.6V、这将为您提供巨大的增益误差。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    只是试图澄清我对您以上评论的理解。
    我将查看数据表 P3上的基准输入特性...

    流入 R1引脚的电流
    R1和 R2电阻列为12kΩ Ω(典型值)。
    这是内部电阻器的电阻吗? (请参阅 TIDU964中的表2)

    如果 R1和 R2各为12kΩ Ω、串联电阻为24kΩ Ω;  
    24kΩ R1引脚上的+10V 和 Vref 引脚上的-10V、电流为(+10V -(-) 10V)/(2 μ A)= 0.8mA;
    该电流将从基准拉至运算放大器输出(灌电流)

    在 Vref 上具有-10[V]也会通过内部 R-2R 电阻器网络消耗电流、但对基准没有影响。

    进入 ROFS 引脚的电流
    基本上、ROFS 和 RFB 电阻器的工作方式相同;它们是互阻抗放大器反馈网络的一部分。
    如果 ROFS =+10V、则传输 放大器输出-10V、然后我们得到与上面相同的0.8mA。

    来自基准源的总电流消耗
    因此 、从我们的基准电压中提取的最大电流消耗为0.8mA + 0.8mA = 1.6mA;如上所述。
    我明白了吗? (嗯、不 是最大值、因为我使用的是典型值。 电阻值、但仍然如此)

    在这种情况下、如果您提到需要为基准使用滤波器、则根据您所观察到的巨大误差的电阻、进行选择。

    问题

    如果我的上述理解是正确的、那么 我们是否无法在 R2和 VREF 引脚之间使用电容(TI 参考示例)创建具有 A2运算放大器和滤波 Vref 电压的有源滤波器?

    这将为我们提供良好的滤波 Vref 电压、但 ROFS 仍容易受到噪声的影响...您有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、


    您提到的电阻器值是正确的(它们也在数据表中列为12kΩ Ω 典型值)。 使用这些值、您还可以看到您提到的电流。

    至于滤波、我想您可以在 R2上使用一个电容进行滤波、这可能会在 VREF 处提供适度干净的信号。 但是、您仍需要 ROFS 的输入、这也应该是双极偏移的滤波 VREF。 最后、我认为在 A1使用 OPA227仍然是最简单的解决方案。


    吴约瑟