This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA411-Q1:有关 EV 应用的一些问题

Guru**** 2554420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611871/pga411-q1-some-questions-on-ev-application

器件型号:PGA411-Q1

大家好、

 您能否帮助检查我的客户有关 PGA411-Q1的以下问题?

1.建议为模拟输出和输入端口(IZx、OEx)使用哪种保护方法?

如何在 ORD 数据处理中使用 ORDCLK? 客户可以忽略 ORDCLK 吗?

是否有任何方法测试 PGA411-Q1的升压电路的环路? 如果没有、我们如何确认环路稳定?

升压电路的电感器是否有任何选择指南或参数要求?

此致、

Dai Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、感谢您发表这些问题。 以下是我的初始回答:

    根据系统要求、可能需要保护这些引脚免受 ESD 事件的影响。 如果是、则可以使用 TVS 二极管。 您可以在符合工业 EMC 标准的 PGA411 TI 设计中看到一个示例。

    www.ti.com/.../TIDA-00363

    2.您可以忽略 ORDCLK 并改用 INHB 引脚对 ORD 引脚进行采样。 为此、将 INHB 保持为高电平并对 ORDx 引脚采样、然后将 INHB 保持为低电平、以便在 ORDx 引脚上提供新数据。

    3和4。 我们已使用数据表中列出的推荐电感器+电容器在整个工作范围内测试了升压电源、并在 EVM 上进行了测试。 除此之外、我没有其他指南、但请确保选择一个能够处理系统中所需的峰值驱动电流的电感器。