This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:请求 LMFS 4211 &4244配置文件

Guru**** 2555110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610897/ads54j42-request-lmfs-4211-4244-configuration-files

器件型号:ADS54J42

Hellow

我请求 ADS54J42器件的配置文件。

LMFS:4211和4244

采样率:600MSPS。

抽取 :不使用。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    文件已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../Low-Level-ADS54J42_5F00_LMF_5F00_4244.cfge2e.ti.com/.../Low-Level-ADS54J42_5F00_LMF_5F00_4211.cfg

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    非常感谢。

    这是 ADS54J42测试源。

     set5469 (SEL、0x000000、0x81); //完全复位(自清零)
     set5469 (SEL、0x800059、0x20); // perf 模式设置
     set5469 (SEL、0x6800f7、0x01); //数字复位(自清零)
     set5469 (SEL、0x680041、0x00); // DEC_EN、DecFilt 模式(低通滤波器)
     set5469 (SEL、0x68004D、0x00); // DEC 启用
     set5469 (SEL、0x680052、0x80); // Dx_BUS 使能、LSB 数字增益使能
     set5469 (SEL、0x680072、0x08); // Dx_BUS 使能
     set5469 (SEL、0x68004B、0x00); // 2 '补码
     set5469 (SEL、0x68000000、0x00); //数字配置后、重置 Togle '0'->'1'->'0'
     set5469 (SEL、0x68000000、0x01); //数字配置后、重置 Togle '0'->'1'->'0'
     set5469 (SEL、0x680000、0x00);

     set5469 (SEL、0x6A0016、0x02); // JESD PLL 模式(20X/40X)模式
     set5469 (SEL、0x6A001F、0x80); // 软件修复2016-11-17 오후 3:33:04 TI 推荐代码
     set5469 (SEL、0x6A0000、0x08); // 软件修复2016-11-17 오후 3:33:06 ti 推荐代码
     FPGA_SET_SPI (SEL、0x400501);  //将其设置为仅执行一个通道写入
     FPGA_SET_SPI (SEL、0x600820);  //仅适用于通道 A
     FPGA_SET_SPI (SEL、0x400500);  //清除以广播对两个通道的写入

     set5469 (SEL、0x690001、0x02); // 4通道模式
     set5469 (SEL、0x690000、0x80); // JESD 数字、K_en、TestEn、FILP ADC 等
     set5469 (SEL、0x690005、0x80); //扰频使能
     set5469 (SEL、0x690006、0x0F); // JESD 数字、多帧(K)置位
     set5469 (SEL、0x690031、0x0A); // JESD 模式(20X/40X)
     set5469 (SEL、0x690032、0x0A); // JESD DB 总线观测器

    请检查源是否为4244模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我不清楚你要求什么。 您能更具体吗? 您显示的是此测试源? 它有问题吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim

    我的客户使用此来源进行了测试、但运行异常。
    因此、请求确认命令或操作序列。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    它们是使用 TI ADS54J42EVM 还是使用定制板进行测试? 他们使用的采样率是多少? SYSREF 的频率是多少? 他们使用的是什么 FPGA? 问题是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    我刚刚使用我们的 EVM 测试了发送给您的配置文件、没有发现任何问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    我的客户正在使用您发送的配置文件进行测试。

    我检查测试结果。

     出现问题时、我将再次请求您。

    谢谢你。

    此致。