This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:+-24mA 测量和电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, TIDA-00550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611653/ads124s08--24ma-measurement-and-power-supply

器件型号:

您好!

我 必须 在一个项目中使用 ADS124S08。 一项任务是测量100Ohm 电阻器上的+-24mA 电流。 我使用+5V 连接到 AVDD 并将 GND 连接到 AVSS。

我对其模拟前端和负输入测量有一些疑问、如下所示:

在 ADS124S08 EVM 板上、表14中、J13应连接到2.5V 的 verf 以执行单端测量。 我是否可以改用连接到 ADC 内部 AINCOM 的2.5V Biase?  

2.对于热电偶测量、我可以使用2.5V 双相连接的负 AIN 输入吗? 那么我不再需要 Biase resister 了。

在参考设计 TIDA-00550中、+-2.5V 电压为 uesd、而 ADS124S08 EVM 选择 +5V 至 AVDD、GND 至 AVSS。 对于双极输入测量、您建议使用哪一个?

此致

谢明利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dingli、

    欢迎来到论坛! 请参阅下面您的问题的可能答案。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Dingli Xe"]

    器件型号: ADS124S08

    您好!

    我 必须  在一个项目中使用 ADS124S08。 一项任务是测量100Ohm 电阻器上的+-24mA 电流。 我使用+5V 连接到 AVDD 并将 GND 连接到 AVSS。

    我对其模拟前端和负输入测量有一些疑问、如下所示:

    ADS124S08 EVM 板上、表14中、J13应连接到2.5V 的 verf 以执行单端测量。 我是否可以改用连接到 ADC 内部 AINCOM 的2.5V Biase?  [BOB]我不太清楚您是否仅询问有关+/- 24mA 输入或+24mA 测量的问题。  如果测量是单端测量、则它将以模拟接地为基准。  在这种情况下、使用 EVM 时、您需要将电流源的接地连接到 J9引脚3 (公共)、 将电流源的+连接到 J9引脚2。  在这种情况下、通过将 JP13设置为引脚1和2、AINCOM 可以连接到模拟接地(AGND)。  如果测量值真正为+/-24mA、则需要为 设置为中 AVDD 电源的返回电流建立基座。  由于 通常为350欧姆的开关电阻、VBIAS 在灌电流和拉电流方面没有良好的驱动能力。  此 EVM 还具有4.12k 串联电阻。  如果路径中存在泄漏、电阻的组合可能会导致一些测量问题。  您的电路可能存在类似的问题。  可直接连接使用 VREF (通过外部基准或 ADS124S08 REFOUT)的电源、从而在电流源输入端提供稳定的2.5V 偏置。   如果源以模拟接地为基准、并且您希望测量+/-电流、那么您很可能需要+/-电源。

    2.对于热电偶测量、我可以使用2.5V 双相连接的负 AIN 输入吗? 那么我不再需要 Biase resister 了。 [BOB]对于热电偶输入、您可以使用 VBIAS 为热电偶设置适当的共模。  热电偶 是可以有效使用 VBIAS 的传感器类型之一。

    在参考设计 TIDA-00550中、+-2.5V 电压为 uesd、 而 ADS124S08 EVM 选择 +5V 至 AVDD、GND 至 AVSS。 对于双极输入测量、您建议使用哪一个? [BOB]这两种配置都可以正常工作。  使用双极电源的优势在于、您可以将常用的电压或电流源直接连接到模拟接地(AGND)。  对于 EVM、我们仅允许模拟电源+5V 或+3.3V、从而简化了电源选项。  您可以选择最适合您设计的任何电源选项。  如果您的设计具有+/-电源功能、那么将+/-2.5V 电源用于 AVDD/AVSS 可能是最有意义的。  此外、如果测得的电压和电流有可能与 AGND 不隔离、那么这将是使用+/-2.5V 电源的另一个原因。

    此致

    谢明利

    [/报价]