This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J10EVM:KC705、TSW14J10EVM 和 ADC32RF45EVM 之间不兼容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611563/tsw14j10evm-incompatibility-between-kc705-tsw14j10evm-and-adc32rf45evm

器件型号:TSW14J10EVM
主题中讨论的其他部件:ADC32RF45EVMADC32RF45

您好!

我使用的系统利用 KC705、TSW14J10EVM 和 ADC32RF45EVM 来处理具有定制 FPGA 固件的模拟系统。 我发现许多 JESD 通道实际上并未连接到 FPGA、而是位于 KC705板上的 FMC 连接器处。

我之所以购买该板是因为它声明与 KC705板兼容、但看起来不是这样。 为了确保我不会感到疯狂、我查看了 VC707板的原理图、并确定所有通道均已连接。

如果这确实不兼容、我建议从兼容板列表中移除 KC705板。

谢谢、

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 您好!

    正确的做法是、KC706不会路由 JESD204B 接口的所有8个通道、而仅路由4个较低的通道。 这意味着 KC705只能与采用 JESD204B 模式的器件一起使用、并利用较低的4条通道。

    您能否具体说明哪份文档指明 ADC32RF45EVM 将与 TSW14J10+KC705配合工作? TSW14J10可通过我们的 HSDC Pro 软件直接与 KC705、VC707、ZC706和 KCU105搭配使用。 检查 INI 文件以获取平台的 EACK、它仅显示用于 VC707、ZC706和 KCU105的 ADC32RF45 INIS。 这些是经测试可与 ADC32RF45/80配合使用的官方 Xilinx 平台(这些 INIS 来自该验证)。

    请告诉我们错误的位置、以便我们可以进行更正。

    在某些情况下、只能连接到部分 JESD204B 通道。 例如、器件中有2个通道、通道1使用低4个通道、通道2采样使用高4个通道、 只能连接到下4个通道或上4个通道、并忽略其他通道。 然后、您只能提取与这些通道关联的样本。

    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、
    以下是指向网页的链接、使其看起来像此适配器板一样工作:
    www.ti.com/.../tsw14j10evm

    措辞如下:
    通过两个 FMC 连接器提供高速数据转换器 EVM 与 FPGA 开发板之间的接口。
    Xilinx KC705、ZC706和 VC707平台。

    遗憾的是、当通道从 ADC32RF45传出时、来自 ADC 的较低通道将连接到上面的通道将用于 FPGA、但只有一个通道例外。

    谢谢、
    Robbie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie

    谢谢-我们将研究更清楚地说明这一点。