Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM, OPA314
主题中讨论的其他器件: 、OPA314
大家好、
我目前正在开发一款将由电池供电的测压元件。 为了减少 PCB 空间使用并提高电池使用效率、我计划从端子电压获取模拟电源。 一切都正常、测量正常、但我的电池端子电压测量稳定性有问题。
测量是比例式的、因此我希望测量值随着模拟电压的变化而进行自我补偿。 当电源电压在3.5V 和2.4V 之间变化时、我会看到大约0.7uV/V 的变化。我已添加图以显示我观察到的情况。
由于我在数据表中找不到任何与模拟电源相关的具体数据、是否有任何数据描述了测量变化。
这些器件的典型特征。
此致、
Clive。