This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:FMC 连接器类型

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611895/tsw14j56evm-fmc-connector-type

器件型号:TSW14J56EVM

大家好、我正在查看 tsw14j56evm 板、并特别想了解 FMC 连接器。 是连接器 HPC 或 LPC。 FMC 电缆是否随电路板一起提供。  

我目前有 TSW38J84EVM 板、希望能实现 TSW38J84EVM 用户手册。 我设法找到了两个电路板上的器件型号、但我确信引脚数高或低。  

tsw38J84EVM FMC 连接器的器件型号为 s接缝-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

 tsw14j56evm FMC 连接器的部件号为 SEAF-40-05.0-S-10-2-A-K-TR。

它们都有400个引脚、这是高电平还是低电平?

感谢您的任何答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillion、

    TSW14J56 FMC 是一款定制引脚、但在大多数情况下与 HPC 格式匹配。 它旨在连接我们所有具有 JESD 接口的 DAC、ADC 和 TSW EVM。 其中包括 TSW38J84EVM。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我需要购买 HPC FMC-FMC 板对板电缆、还是随购买 TSW14J56一起提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon、

    TSW14J56具有与 FPGA 平台非常相似的载波 FMC 卡。  TSW38J84 EVM 具有夹层 FMC 连接器、旨在与 TSW14J56和 FPGA 平台上的载波连接器配合使用。  它是直接连接。  将 TSW14J56与 TSW38J84相连无需适配器或电缆。

    如果您看一下 TSW38J84用户指南的图7、就会看到我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、FMC 的 HPC 版本是指路由了多少个 SerDes 通道。 对于 LPC 和 HPC、FMC 连接器的物理位置相同。 LPC 通常仅路由1个串行器/解串器通道、而 HPC 路由4-10个可用串行器/解串器通道、因此真正的区别仅在于 FPGA 和 FMC 连接器之间的信号路由。 对于使用 FMC 连接器的 TI ADC/DAC、它们将直接与 TSW14J56配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、TSW38J84 EVM 位于 TSW14J56的顶部?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的