This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:D3-D0都为0

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCS7476, ADCS7477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611710/adcs7476-d3-d0-are-all-0

器件型号:ADCS7476
主题中讨论的其他器件: ADCS7477

尊敬的 ADC 专家,

 客户正在评估我们的 ADCS7476。 他们发现、无论输入电压是多少、输出数据 D3-D0始终为0。 芯  片上的标记为 X01A、这意味着它应该是一个12位 ADCS7476、而不是 ADCS7477或7478。 您对此问题有什么意见吗? 请参阅下面的输出数据波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    是否也可以捕捉 CS 引脚以及 SCLK 和 SDO 引脚

    谢谢、此致

    Abhijeet