This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61JB23:散热焊盘尺寸

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610416/ads61jb23-thermal-pad-dimensions

器件型号:ADS61JB23

您能否提供一份显示散热焊盘尺寸的文档?

谢谢、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的。

    此致、

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../lppd047j.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、我已获得第二页。  请参阅随附的。

    此致、

    Richard P.

    e2e.ti.com/.../qfnd047q.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否验证引脚5的引脚名称? 数据表第3页的图中的引脚5作为 AVDD、引脚列表中的引脚5作为 AGND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查。  EVM 将该引脚连接到 AVDD、因此这肯定是一个安全的选择。   引脚的功能可能是内部制造测试中使用的功能、例如保险丝修整电源、在这种情况下、它与哪个电源连接起来并不重要。  但也可能是在接地列表中包含引脚是错误的。  这就是我要检查的内容-我不知道是什么。

    此致、

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才将安装图和接合图上拉、引脚5是 AVDD。   因此、调用该引脚 AVDD 时该图是正确的、但引脚列表中的文本有误。  EVM 也具有该引脚 AVDD。  这必须在下一版数据表中进行修复。

    此致、

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时将提供具有正确引脚图的下一修订版数据表?

    谢谢、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在列出 AVDD 中、引脚图是正确的、但下面的引脚说明 需要更正、以不将该引脚编号列为接地。  但我不知道何时可以在网上显示修订。  有严格的审批周期协议、以防止像我这样的人在进行变更时从髋部开枪。  即使在错误变得明显时、它也必须受到纪律处分。  感谢您将此事提请我们注意。    前面还有几个其他的数据表修订版本。

    此致、

    Richard P.