This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:产品说明书问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611806/ads42lb69-question-for-datasheet

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: ADS42LB49

您好!

 我对 ADS42LB69数据表的以下链接有一些疑问。

www.ti.com/.../ads42lb69.pdf

1、 是否 还有其他可供我选择的 D[5:1] DDR 输出时序(寄存器16)值大于表28中的值?

2、我想 ADS42LB69的数据表上有拼写错误。 请澄清。

表17. 寄存器 C 字段说明、不同位的描述与下面的描述相同。  

D2 CHB 增益 EN: 0和1的数字增益被禁用。

LSB 上的 D[1:0] OVR: 在 ADS42LB69中输出 D1和 D0、在00和11时为 ADS42LB49的 NC。

高频模式的正确位是多少?

0Dh 仅适用于 FAST_OVR_ON_PIN。 我在数据表和"ADS42LBx9 GUI"上找不到0Eh。

此致、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaka、

    答案如下:

    1.不

     第 D2位 第二句应改为: 1:启用数字增益。

       位 D[1:0]的两个设置(00和11)具有与表中所述相同的功能。

    表11将在下一修订版数据表中删除。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回答。 请澄清 第3个问题。

    表11是针对大于250MHz 的输入频率启用高频模式。 这是否意味着 ADS42LB69无需任何寄存器设置即可获得高于250MHz 的频率输入?

    此致、

    Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaka、

    没错。 但是、如果您根据数据表将高于250MHz 的频率提高到400MHz、则模拟输入不应超过2V p-p

    此致、

    Jim