This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:参考时钟

Guru**** 2930990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/607654/dix4192-reference-clock

部件号:DIX4192

您好!

如果 DIR 参考时钟为24.576MHz、DIR 是否能够锁定在48kHz 或44.1kHz 的 AES3输入信号上? 它是否锁定在20kHz 至216KHz 之间的任何 AES3信号?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我认为该器件应在所述条件下按预期运行、我已通知我的同事、以便他可以提供有关这方面的更多信息。 他将在7月4日假期后与您联系。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Diego。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    很抱歉耽误你的回答。

    DIR 参考时钟可以是任何常见的音频系统时钟速率、例如11.2896MHz、12.288MHz、22.5792MHz 或
    24.576 MHz。 除了 MCLK 和 RXCKI 时钟源、DIR 内核还从 AES3恢复主时钟-
    编码输入数据流。 该时钟适合在许多应用中用作主时钟源或系统时钟源。 恢复的主时钟输出 RXCKO (引脚12)可被用作音频串行端口、DIT、以及外部音频器件的主时钟源或基准时钟源。

    DIR 应锁定在20至216kHz 之间的任何 AES3信号。 谢谢。