This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:+ TMS320F28374S:Delta 的新功能- Sigma ADC、请提供帮助

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306E25, TMS320F28374S, AMC1200, AMC1303E2520, AMC1303E2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611464/amc1306e25-tms320f28374s-new-to-delta---sigma-adc-please-help

器件型号:AMC1306E25
主题中讨论的其他器件: TMS320F28374SAMC1200AMC1303E2520AMC1303E2510

您好!  

我正在启动一个新项目、我将从 Microchip 转换为 TI C2000 Delfino 类、可能是 TMS320F28374S。 我已经使用 AMC1200隔离运算放大器进行电流测量、结果很好。 现在、我想了解一下 AMC1306E25和 DSP SDFM、我对 Δ-Σ ADC 的使用有几个问题。  

1) 1)我已经看到 DOUT 有一个曼彻斯特编码选项。 这样、我就不必从 DSP 到 ADC 运行 CLK 线-这是一个正数。 使用 曼彻斯特选项有什么缺点吗?  

2) 2)数据表显示 、数据速率为78kSPS 时分辨率为16位。 这是建议的运行速度/分辨率吗? 根据我的理解、如果我以不同的方式在 DSP 中设置滤波器、我可以获得更低的分辨率、但更快的采样率、对吧?  

3) 3)在数据表中、列出的时钟频率介于5MHz 和20MHz 之间。 典型时钟是多少? DSP SDFM 的工作频率可达25MHz。 我为什么不以20MHz 的频率运行 ADC (除了功耗和 EMC)?

4) 4)如果我使用 曼彻斯特编码设置、并且想要使用多 个 ADC、 我可以使用多个不同的时钟还是必须同步时钟(更多的是 TMS320F28374S 问题)?  

此致、  

Marko Antesic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marko、

    这可能更多地是 TMS320F28374S 用户的问题、但让我首先回答您的问题。 对于 Q1。) 正确-您不需要从 DSP 运行时钟、但需要为 AMC1306运行时钟。 对于 Q4的一部分-由于 AMC1306的典型应用之一可能是多相电机控制系统或逆变器、因此您实际上希望所有相位同步采样、因此最好选择使用一个本地时钟服务三个电流相位。 对于 Q4的其余部分、您可以使用 AMC1303并为自己节省一个振荡器。 对于 Q2)、您同样正确、您可以使用较低的 OSR 并以较低的分辨率获得更快的吞吐量。 这种情况在应用中很常见、其中一个 AMC1306的相同数据输出可用于两个不同的环路-一个用于控制(更高的 OSR、更高的性能、更慢的响应)、另一个用于保护(更低的 OSR、更低的性能、但更高的速度/更快的响应)。 对于 Q3)、典型时钟为20MHz、但10MHz 也是一个常用选项。 EMC/EMI 通常是较高时钟速度的问题、但最大限度地减小布线长度并在 PWB 上采用良好的端接技术通常可以缓解这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    感谢您的快速响应。 我没有看到 AMC1303器件、这将为我节省 PCB 布线方面的大量麻烦。 我正在构建一个三相降压转换器、因此无需立即对全部3个电流进行采样。  

    此致、  

    Marko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marko、

    查看 AMC1303E2510或 AMC1303E2520、该器件还有50mV 输入版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了它们、我可能会使用 AMC1303E2520、我查找了50mV 版本、但找不到任何有库存的经销商。 250mV 版本也很好、转换器是一种任何形式的原型、并且部件是引脚兼容的。

    此致、
    Marko