This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00307:IEC61000-4-2级别4的外部电路

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00307, ADS8688
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611000/tida-00307-external-circuit-for-iec61000-4-2-level4

器件型号:TIDA-00307
主题中讨论的其他器件: ADS8688

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 ADS8688和 TIDA-00307。

他有一个外部 ESD 保护电路问题。

请给出建议。

问题

根据应用手册 TIDU540A、输入 ESD 保护级别为4kV 接触放电。

我想为+/-15kV 空气放电和+/-8kV 空气放电做好准备。

请告知我们推荐的电路。

如果可能、我能否获得应用手册。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    感谢您提出问题。 我们将很快与您联系。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Art

    感谢你的答复。

    我期待您的建议。

    此致、
    新一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    就8KV 接触放电而言、TIDA-00307中提供的输入电路可用于满足要求。

    这是一个没有外壳的子系统。 空气放电测试要求包括 对  不可接触的部件进行外壳测试。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenvasa、

    感谢你的答复。

    我了解 TIDA-00307可承受8kV 接触放电。
    此外、它不支持空气放电。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一