This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640:单电源行为

Guru**** 2553690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608982/lm98640-single-power-supply-behavior

器件型号:LM98640

您好!

我对 LM98640的电源有疑问。

如果部件长时间由一个电源(1.8V 或3.3V)供电、是否存在可靠性问题?

谢谢

Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthieu、

    感谢您的发帖。 我已为您的帖子分配了合适的应用工程师、他们很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    我会说是的、但我必须做更多的调查、因为我不知道所有的影响。

    最好避免这种情况、TI 不保证器件在这些条件下的完整性。

     您是否有其他电源序列详细信息、电源和关闭时间?

    在正常运行期间、该器件通过一个电源通电、或者电源断开?

    谢谢、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Costin、
    这种情况并非正常情况、但在我们的测试期间、可以在组件开启时断开一个电源(无任何首选项)。
    在这种情况下、我们需要确保不会影响组件的可靠性。

    谢谢
    Matthieu Baque
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthieu、

    据我所知,这种电源状况尚未经过测试或模拟,很难说是。
    基于我对此的有限信息、我认为这不是问题。
    您能否在断开电源之前设置断电模式?

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    在断开电源之前、我们无法设置断电、因为这不是标称情况、而是一个电源发生故障的情况。

    我理解很难回答。 如果乍一看没有技术问题、我们可能会对其进行测试、但恐怕我们无法检查对组件可靠性的影响。

    Matthieu Baque

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthieu、

    除了可靠性问题之外、我的另一个问题是软闩锁的风险。 由于电源序列是随机的、因此可能发生在器件编程后、

    当电源恢复时、它不会在寄存器设置为默认值时启动。 我的建议是在上电之前将其断电、这样它将从已知状态开始。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    当我们丢失一个电源时、我们始终会在重新启动之前关闭电路板的所有电源、因此不会出现这种问题。

    谢谢

    Matthieu Baque