This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:频率范围

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, LMX2582, ADC32RF45, DAC38RF80, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611620/tsw40rf80evm-frequency-range

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2582ADC32RF45DAC38RF80LMK04828

各位专家、您好!

我有一位客户在 TSW40RF80EVM 中需要帮助、请帮助我们、具体如下所述:


我对用于测试的 TSW40RF80EVM 感兴趣。
TSW40RF80EVM 有许多偏差、例如 ADC、DAC、PLL 等
我正在阅读器件数据表。
我想知道频率范围是多少。

我的采样频率为358.4Msps 或2867.2 (358.2*8) MSPS。

1) PLL:LMX04828
    LMX04828具有两个 VCO。
    VCO0频率为2370~2630MHz。
    VCO1频率为2920~3080MHZ。
    因此、LMX04828无法生成2867.2MHz、因为这超出了 VCO 范围。
    对吧?
 
2) PLL : LMX2582
    VCO 的覆盖范围为3.55至7.1GHz。
    使用 VCO 之后的分频器、输出频率范围为20MHz 至5.5GHz。
    LMX2582可生成2867.2MHz。
    对吧?

3) ADC:ADC32RF45
    根据数据表、ADC32RF45的输入时钟频率为1.5 ~ 3GHz。
    我认为 ADC32RF45无法在1.5GHz 以下进行采样。
    (是否可能达到358.4Msps 的采样率?)
    如果采样率低于1.5GHz、我们应使用内部抽取器。
    对吧?
    

4) DAC:DAC38RF80
   尽管我阅读了 TSW40RF80EVM 用户指南、但我不了解任何内容。
   用户指南的8页中有 ADC、DAC 时钟选项。
   ADC 可连接到 LMX2582或 LMX04828、DAC 输出时钟。
   对于 DAC、信息不明确。
   用户指南说、
  
   注:DAC SysRef 仍由 LMK 生成,因此必须针对所需的时钟频率正确设置。

   这意味着可以同时连接 DAC (LMK04828或 LMX2582)
   对吧?

 
谢谢你。

此致、