This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149:低速模式

Guru**** 2928000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611423/ads4149-low-speed-mode

器件型号:ADS4149

您好!

我的客户对 ADS4149有疑问。

[问题]

他们希望在低速模式下使用它。

在此模式下、 除了占空比限制之外、还有什么限制吗?

SNR、SFDR、SINAD 等交流性能是相同的,不是吗?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    唯一的其他要求是采样率应低于80MHz。 有关较低采样率下的性能、请查看 数据表中的轮廓图(图87-90)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您的快速响应并给出非常清晰的评论。
    好的、我理解您的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga