This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303E0520:关于 RC 滤波器的需求

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610960/amc1303e0520-about-the-need-of-rc-filter

器件型号:AMC1303E0520
主题中讨论的其他器件:AMC1303EVM

你好。

我的客户希望考虑使用 AMC1303。

他们有一个问题、即何时设计 PCB 图案。

此设备描述如下。

"ΔΣ 推荐在 Δ Σ 调制器前面的 RC 滤波器、以提高的信噪比性能
AMC1303不需要信号路径。"  

产品说明书 P.26 9.2.1.2详细设计流程

但是、该器件不仅提供了简化版原理图、而且 EVM 还提供了 RC 滤波器。

如果需要 RC 滤波器、请告诉我他们需要您推荐的值是多少?

此致。

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hayashi、您好!

    AMC1303EVM 仅具有滤波器的占位符。 请参阅物料清单第5.2节表6。 电阻器 R1和 R2为零欧姆、电容器 C4、C5和 C8未安装、因此从技术上讲没有安装滤波器。 这些组件包含在 EVM 中、以便在需要时轻松容纳滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tom San

    感谢您的支持。
    我不知道它被描述为"未安装"。

    那么、是否保证不使用滤波器?

    此致。
    Hayashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    数据表规格基于数据表中描述的使用条件。  我看到过在输入之前使用滤波器可提高 AMC1303所用系统整体性能的应用、这就是占位符组件位于评估模块上的原因。  如果您想让本次对话离线讨论具体应用的详细信息、请告诉我、我将直接与您联系。