This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:查询。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611491/tsw1406evm-query

器件型号:TSW1406EVM

您好!

我有一个在 Matlab 上生成的 IQ 数据、我希望能够将该数据从文件发送到 我拥有的 TSW38J84EVM 板。 到目前为止、根据用户手册、我唯一可能看到的方法是使用某种带有 FMC 连接器的 FPGA 板。 我想知道 TSW1406EVM 是否与 TSW38J84EVM 兼容。

如果是、有一种简单的方法可以将数据从我的 PC 发送到 TSW1406EVM 板、然后再发送到 TSW38J84EVM 板。  

如果没有、我是否可以通过任何方式将数据直接发送到 TSW38J84EVM 板。  

感谢您的任何答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillion、

    TSW38J84EVM 使用 JESD204B 接口、需要专用电路板、例如 TI 的 TSW14J56EVM 来提供数据。 TSW1406EVM 基于 LVDS、不起作用。 其他选项包括 Xilinx VC707和 ZC706平台以及 Altera Arria 10 GX 平台、所有这些都支持 JESD204B 接口。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 如果我有 Xilinx zc707板、那么通过 JESD204B 接口发送数据需要涉及哪些内容。 我从未使用过这种方法、想知道我是否可以使用任何源代码或示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon、

    您是指 ZC706吗? 我不确定是否有 ZC707。 有一个 VC707。 两个电路板都可以正常工作。 转到 TI 网站上的 TSW14J10EVM 产品文件夹、您可以下载信息和源代码、以便连接这些板。 为此、您需要购买 TSW14J10EVM。 用户指南显示了此接口的几个示例。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我指的是 ZC706板。 我还想 说的是、如果有一些代码需要使用 tsw38j84evm 设置 ZC706以发送数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该代码位于 TSW14J10EVM 产品文件夹下。