请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42LB69 您好、TI、
我获得了 ADS42LB69的测试结果和一些问题。
l 问题
- 请‘我的测试结果以及“ADS42LBx9 GUI”和“高速数据转换器专业版”的设置,并告诉我如何在 ADS42LBx9EVM 用户指南上获得相同的结果。 在我的测试中、时钟输入为250MHz、信号输入为10MHz。
- 如果我应该为时钟和频率输入使用带通滤波器、我还应该在我的定制板上使用带通滤波器吗? 请提供时钟和频率输入的参考原理图。
- 我的目标时钟输入为246MHz、输入频率为61.5MHz。 请让我为“ADS42LBx9 GUI”和‘高速数据转换器专业版”设置正确的值。
- 我发现通过选择分频器来改变 LVDS 输出时钟频率和电平。 我是否可以使用1分频来实现输入频率为61.5MHz 的246MHz 时钟输入?
L 问题(ADS42LBx9EVM 测试)
l 测试结果
由于我没有带通滤波器,因此无法按照以下说明操作。 因此、我尝试对10MHz 频率输入使用低通滤波器、但测试结果相同。
-将信号源连接到模拟输入 SMA 连接器 A_INP 或 B_INM。 对于单频测试、应使用带通滤波器来实现最佳的 SNR 和谐波性能。
-通过将 ADS42LBx9EVM 上的 J7连接到 TSW1400底部的 ADC 接口连接器、将 ADS42LBx9EVM 连接到 TSW1400。
3.“ADS42LBx9 GUI”和‘High Speed Data Converter Pro”的设置
请参阅以下我用于此测试的设置。
此致、
Shaka