This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:产品说明书问题

Guru**** 2506155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/611457/adc3244-data-sheet-question

器件型号:ADC3244

您好!

在第48页的第9.31节中、ADC3244 (和其他 ADC)的数据表显示:

"9.3.1模拟输入

ADC324x 模拟信号输入设计为差分驱动。 每个输入引脚(INP、INM)必须在(VCM + 0.5V)和(VCM–0.5V)之间对称摆动、从而产生2VPP (默认值)差分输入摆幅。 输入采样电路具有3dB 带宽、可扩展至540MHz (50 Ω 源驱动 INP 和 INM 之间的50 Ω 端接)。"

那么、我的问题是、当 INP 或 INM 不能大于 VCM + 0.5V 且另一条线路不小于 VCM - 0.5V 时、差分输入摆幅2-VPP 是如何的?  Vcm + 0.5 -(Vcm - 0.5)= 1.0V 。那么、2-VPP 来自哪里?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    摆幅在2个输入引脚上是差分的。 您必须考虑输入可以以差动方式摆动 INP=VCM+/-0.5和 INM=VCM-/+0.5的两种情况。 对于第1种情况、最大摆幅为+0.5-(-0.5)=1Vp。 在第2种情况下、最大摆幅为-0.5-(0.5)=-1Vp。 最大摆幅从-1V 偏离至1V、因此差分摆幅为2Vpp。

    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。