This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads8319:较高信号电平下的代码丢失

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610755/ads8319-missing-codes-at-higher-signal-levels

器件型号:ADS8319

您好!

我的 ADS8319有以下问题:

分辨率似乎随着输入信号电平而降低。

我在3.3V 数字电源和5V 模拟电源和基准电压下使用 ADS8319。 我正在使用具有忙指示器的3线 CS 模式。

在接近0V LSB (D0)的输入信号上提供正确的值(即正在更改)

在大约4.5V 的信号电平下、D0-D2始终 为1 (也通过 SDO 上的示波器进行测量验证)-因此反射式分辨率为13位、而不是16位。

信号电平越高、丢码越多、分辨率就越低。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    下面是一些要检查的内容。

    IN 上的电压值是多少?  IN 引脚需要在+/-0.1V 接地电压范围内。  

    在+IN、REFIN 和+VA 引脚上应该有电容器。  它们应靠近器件的引脚。

    CONVST 信号是否符合第8.4.1.2节中列出的规范?

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的帮助、我发现去耦电容器是错误的(100nF 而不是10uF)。

    输入正确的值后、ADS8319工作正常。

    Ralf