This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80 Spur?

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608354/adc32rf45-adc32rf80-spur

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80

设计。

我们正在开发 ADC32RF80。
杂散发生在2580.48Mhz 处
目标频率与杂散频率重叠。
2949.12Mhz *(7/8)=2580.48Mhz
在368.64Mhz 的倍频下出现杂散
如何避免杂散?
我们需要一个解决方案。

我们的设置如下。
采样率:2949.12MHz
-目标频率:2580.48MHz
- CLK 输入:2949.12MHz
抽取率:/16
LMFS:4841
通道速率:7372.8Gbps
K:6.
- SYSREF CLK:5.12MHz

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是交错杂散。 您能否提供更多详细信息、例如:

    这是在我们的 EVM 还是客户电路板上?

    2.您是否使用 EVM GUI 配置 ADC?

    ADC 上的封装标记。 这将识别器件版本。

    默认配置文件通常会打开 IL 毛刺校正、这样会使毛刺陷波。 那么、我想知道它是否已关闭。

    此致、

    Satish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satish

    这是在我们的 EVM 还是客户电路板上?

    =>客户板

    2.您是否使用 EVM GUI 配置 ADC?

    => 使用 EVM GUI。

    ADC 上的封装标记。 这将识别器件版本。

    => RTM 版本。 客户 在2017年6月收到了样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    如果器件安装在客户电路板上、您如何使用 EVM GUI 对其进行编程?

    您能否从网络下载 GUI 并使用快速入门对器件进行编程? 默认情况下、IL 毛刺校正引擎处于打开状态、因此您不应看到毛刺。 但是、如果信号位于该频率、请注意、信号也将进行陷波。

    此致、

    Satish