This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:比例式电桥测量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015, ADS1118, ADS1120, ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610534/ads1015-ratiometric-bridge-measurement

器件型号:ADS1015
主题中讨论的其他器件: ADS1118ADS1120ADS1115

我想在温度测量应用中使用 ADS1015。 该电路使用带 PT100温度探头的惠斯通型电桥。 但是、由于使用内部电压基准、似乎无法获得与电桥激励电压成比例的差分读数、即激励电压中的噪声将直接影响测量。

使用 ADS1015进行温度测量时、建议采用何种设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博城


    正确的是、您无法使用 ADS1015进行正常比例式测量。 但是、使用 ADS1015、您确实有两个通道、可以单独测量温度元件和基准电阻、并进行接近比例式的测量。

    假设您使用的是 RTD、则应从公共源驱动串联 RTD 和基准电阻器、使用一个通道测量 RTD、使用一个通道测量基准电阻器。 由于相同的电流同时流经 RTD 和基准电阻、因此两次测量之间的比率将与 RTD 电阻和基准电阻之间的比率相同。

    我要注意的是、大多数测量要求的精度高于 ADS1015的12位 ADC。 许多人会使用 ADS1115或 ADS1118、它们具有16位 ADC 或具有更高精度的器件。 但是、这两种器件都没有外部基准选项。 ADS1120可能是此应用的最佳选择。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。

    尽管 ADS1015具有2个差分通道、但在任何给定时刻只能测量其中一个、并且需要多路复用器的重新配置步骤才能在通道之间进行切换。 这使得无法同时测量 RTD 和基准电阻器上的压降、因此影响流经电阻器的电流的激励电压噪声仍然是一个因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博城


    正确的是一次只能进行一次测量。 在这种情况下、激励电压中的噪声确实会影响测量。 通常、在比例式测量中、会消除、因为 RTD 和基准中都存在噪声相关。 这取决于系统、但我要注意的是、ADS1015是12位 ADC、由于分辨率较低、因此噪声可能比16位 ADC 更隐秘。

    如果您确实决定对 ADS1015使用惠斯通电桥类型测量、则仍需要进行两次测量(一次用于电桥、一次用于激励)、并且您仍会受到噪声的影响、因为它需要两次具有不相关噪声的测量。


    吴约瑟