This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562EVM:ADS5562evm:直流耦合输入

Guru**** 2782495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5562EVM, THS4509, ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608058/ads5562evm-ads5562evm-dc-coupling-input

器件型号:ADS5562EVM
主题中讨论的其他器件: THS4509ADS5562

大家好、

我们需要能够对 ADS5562EVM 中的单端信号进行直流耦合、但它是交流耦合。 为了实现这一点、是否可以对电路板进行任何修改? 强烈建议不要制造新的电路板、只需修改这个电路板。

谢谢、

PTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望引入直流耦合的外部信号、则该信号必须已经是一个差分信号、并偏置到所需的电平、以匹配 ADC 的 VCM 电压。   在这种情况下、您必须焊接差分信号另一侧的第二个 SMA 连接器、并焊接零欧姆电阻器来代替变压器和交流耦合电容器、如下所示:

    另一种选择是不焊接在第二个 SMA 连接器中、而是更改跳线 SJP1、2、5以将输入信号引导到 EVM 上的 THS4509放大器、并使用放大器进行单端到差分转换。  如上图所示、您仍然需要短接变压器和交流耦合、但也需要短接放大器周围的变压器和交流耦合电容器、如下图所示。  VCM 电压从 ADC 传输到放大器的 CM 输入端、以设置差分信号的偏置。  您还必须在放大器周围设计电阻器以获得所需的增益、并且放大器后面的 R、L 和 C 组件的焊盘是裸的、以便您可以在放大器后面设计自己的抗混叠滤波器。   如果您选择使用此选项、放大器论坛可能是获得放大器设计支持的最佳场所。

    此致、

    Richard P.

    (这些数字没有在帖子中显示、因此我将其保存到附件中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助。 我们的输入不是差分输入、因此第二个选项最有意义。

    [引用用户="Richard Prentice"] VCM 电压来自 ADC 到放大器的 CM 输入端、用于设置差分信号的偏置。

    如果输入信号没有预先确定的直流电平、我们如何处理它? 我可能不完全了解 VCM ADC 和 CM 放大器引脚的功能、但我希望 ADC 中的直流电平是输入信号本身的直流电平。 是否有某种方法可以实现该目的、例如使用偏置 TEE 或其他配置?

    谢谢、

    PTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该论坛最近也有类似的问题、但有不同的 ADC。   这个问题的发布中、e2e.ti.com/.../2232699  

    与在其他帖子中一样、您必须设计信号调节、以便将您的最小单端信号电压转换为表示 ADC 最小满量程输入的差分电压、 这样、单端信号的最大输入电压将转换为代表 ADC 最大满量程输入的差分电压。     VCM 电压与信号振幅无关-它只是差分信号的偏置。  

    从上述帖子中复制并更改数字以反映 ADS5562 3.56V 的满量程电压定义:

    如果 ADC 的差分输入电压使得 INP 低于 VCM 0.89V、而 INM 高于 VCM 0.89V、 然后、输入差分电压将为-1.78V、这将对应于满量程的下限、输出代码将全为零。   如果 INP 比 VCM 高0.89V、INM 比 VCM 低0.89V、则输入差分电压将为+1.78V、这将对应 满量程上限、输出代码将全为1。   因此、输入范围将是 VCM 周围的+/- 1.78V 或峰 间3.56V。    您需要设计输入调节电路、以便将最小输入信号转换为 ADC 的-1.78V 差分输入。   您的最大输入信号将转换为 ADC 的+1.78V 输入。   然后、您将知道在对输入信号进行采样并将其转换为输出代码时、输入信号是什么。

    请注意、上述说明中的 VCM 实际值不会影响差分输入电压、仅在信号偏置到的情况下。

    此致、

    Richard P.