This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD197:将心脏建模为电路

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610804/tipd197-modeling-the-heart-as-a-circuit

器件型号:TIPD197

在测试起搏信号检测器件时、TI 如何将心脏建模为一个电路、以考虑其阻抗和频率响应? 我想测试一个测量心包内信号的设备、但我需要首先设计一个电路、通过一个波形发生器发出心脏信号、另一个波形发生器定期发送一个步速来模拟心脏在起搏和非起搏条件下的心脏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    感谢您的发帖!

    对于使用 ADS129x 系列器件的 TI 设计、我们通常使用 Fluke 患者仿真器。 具体来说、我们有 Fluke medSim 300b、它能够模拟各种心律(包括心律失常)、呼吸阻抗变化和起搏器脉冲序列。 信号在连接器上输出、这些连接器代表典型的初级电极、胸电极和 RLD。 我相信这款模型仿真器已经停产、并被更新(和更小)的仿真器所取代。

    此致、