This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:在更改通道时进行连续模式转换

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610678/ads124s06-continuos-mode-conversion-while-changing-channel

器件型号:ADS124S06

大家好!

我正在使用 ADS124S06 ADC、我需要从3个模拟加速计通道进行采样;因此、我想知道执行此操作的最佳选择是什么。 我想使用连续转换模式、但我还需要在运行时更改采集通道、但我不知道在连续模式运行且通道打开和关闭时到底会发生什么情况。 请,是否有人可以帮助我了解在连续模式运行时是否可以切换信道?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    ADS124S06始终以差动方式测量(一个输入相对于另一个输入)。  我将假定加速计输出为差分、因此您可以设置三个输入对组合、例如 AIN0/AIN1、AIN2/AIN3和 AIN4/AIN5。  如果输出为单端(以接地为基准)、则可以将 AINCOM 接地、并且输入多路复用器对可以是 AIN0/AINCOM、AIN1/AINCOM 和 AIN2/AINCOM。  还可以使用其他选项、只要输入多路复用器寄存器中的一个输入分配给 AINP、另一个分配给 AINN、您就可以使用任何可用的输入组合。

    您可以在连续转换模式下运行、  当使用 WREG 命令更改输入多路复用器时、转换将重新启动。  在图89的段落中、第67页描述了使用 WREG 命令重新启动转换时发生的操作。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    感谢您的宝贵支持。

    此致