This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54RF63EVM:ADS54RF63

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54RF63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610548/ads54rf63evm-ads54rf63

器件型号:ADS54RF63EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54RF63

你(们)好

  我 将 tsw1400与 ADS54RF63搭配使用、 但我只能将其应用于100M 的采样率。

  具体方法:我将在用于直接采样的 AD 输入之后将双信号的功率加倍。

 我过去曾将间隙干燥90度、然后使用 iddr IP 内核接收、但使用 signaltap 收集的数据观察到错误。

 我不知道哪里出错、您能在参考下给我一个示例程序吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个有关 Tsw1400和 ADS54RF63接口过程的 Quartus II 示例程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您能给我一些建议吗

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    众所周知、ADS54RF63 EVM 可与来自所有不同供应商的 FPGA 搭配使用、例如 Altera、Xilinx 和 Lattice。   TSW1400采集卡使用 Altera Stratix4 FPGA、该采集卡支持 ADS54RF63。   价格更低的小型 TSW1405采集卡使用 Lattice FPGA、它还支持 ADC。   较旧且现已过时的 TSW1200使用 Xilinx Virtex4 FPGA、它还支持 ADC 及其 EVM。

    TSW1400上 Altera 的 Quartus 源代码可从 TI 网站 http://www.ti.com/tool/TSW1400EVM?keyMatch=tsw1400&tisearch=Search-EN-Everything 的软件标题下下载。  请记住、TSW1400的源代码是为了支持具有不同数据格式的*多*种不同数据转换器而编写的、因此代码比仅为 ADS54RF63编写的源代码更复杂、 但 RF63的支持就在这里。

    此致、

    Richard P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Richard

    非常感谢。
    对我来说很有帮助。