This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220热电偶测量

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00168, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609904/ads1220-ads1220-thermocouple-measurement

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:TIDA-00168

你(们)好

我的客户有一些问题需要您的帮助:

当接触热电偶时、温度会快速升高、将热电偶置于温 水中、温度会升高大约10°C。  

TIDA-00168_Firmware 中的 TCtemperature = ADS1220TCdata 是什么意思?

已附加客户测试 code.e2e.ti.com/.../costomer_2700_s-test-code.rar

请帮助查看所附的 ADS1220 schematic.e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-04-ADS1220.pdf

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我是如何失去这个帖子的。  我一直在与客户沟通、并在此主题中讨论:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/609836/2247240#2247240

    作为概述、我认为有一些与原理图直接相关的问题。  打开 IDAC 时、代码也会出现一些问题、这会导致一个大错误。

    关于参考固件、我没有编写此代码、但您所引用的函数是冷端补偿、其中冷端温度由 ADS1220测量、然后从测量的热电偶测量值中减去。

    此致、

    Bob B