This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:I2C 信号干扰

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610547/ads1100-i2c-signal-glitch

器件型号:ADS1100

您好!

根据我的客户的测试结果、ADS1100的 I2C 信号会混合一些干扰。 测试结果和相应的原理图如下所示。 可能的原因是什么、我们可以向客户提供哪些建议? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    对于小毛刺脉冲、它们看起来可能是某种接地反弹。 我认为它们不够大、无法导致通信问题。

    对于较大的毛刺脉冲、这些可能出现在 I2C 通信中、具体取决于从设备和主设备之间的时序。 从器件和主器件共享 SDA 数据线、并且在每个字节传输期间、从器件或主器件在 SDA 上都有一个 ACK (确认)。 如果 SDA 线从受控变为主控(或者从主控变为受控)、那么当控制从一个变为另一个时、可能会有一个毛刺脉冲。

    除非客户在沟通中看到错误、否则我认为这不是问题。


    吴约瑟