This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1234:10分之一会在加电序列上试用 ADC 输出卡在负最大值。 所有引脚输入均完好无损。

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1234, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610472/ads1234-1-on-10-trials-adc-output-stuck-at-negative-max-on-power-up-sequence-all-the-pin-inputs-are-intact

器件型号:ADS1234
主题中讨论的其他器件: ADS1232

第一 期:

我们使用 ADS1234与 TMS320连接
加电时、所有通道的 ADC 读取值均为-131072 [负最大值]
我们已经监控了 ADS 芯片的输入、以及所有增益设置
和通道选择引脚符合配置。
这在10启动时发生一次。
引脚设置每次都相同。
控制器在10ms 后将 PWRDWN 引脚变为高电平。
让我们知道什么是缺失点。

第二期:

ADC 是电机控制电路的一部分、当电机未运行时、ADC 输出如 x、在电机开始运行时下降至 x-500。 在检查 ADC 的激励电压时、这两种情况下都保持不变。 这种行为的可能原因是什么?

此问题仅在电源复位时复位、即使控制器复位也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudharsan、

    今年早些时候、我们对 ADS1232进行了调查、该调查与 ADS1234非常相似、涉及器件的上电复位(POR)行为。  我们发现、在与电感和电容负载相关的某些电源斜坡条件  下、有可能会导致出现不正确的 POR。  我们还发现、解决该问题的唯一方法是对 PDWN 引脚进行脉冲。  为了在每次启动时保持适当的时序、我们遵循以下步骤:

    1. 为器件供电时、将 PDWN 和 SCLK 保持在低电平。
    2. 在电源稳定至最终值后、将 PDWN 置于高电平。
    3. 等待 DOUT/DRDY 从高电平转换为低电平并脉冲 PDWN (根据数据表、最短低电平时间为26us、但我们使用100us)。
    4. 等待 DOUT/ DRDY 从高电平转换为低电平、并发出26个 SCLK 以启动自偏移校准。
    5. 等待 DOUT/ DRDY 从高电平转换为低电平并读取结果。

    我们计划尽快向数据表添加相关信息。

    就测量中的代码变化而言、当电机运行时、EMI 似乎进入接线或 PCB。  布线应正确屏蔽并正确端接。  此外、还需要良好的 PCB 布局和模拟输入滤波。  如果您将原理图和布局发送给我、我会很高兴查看您的原理图和布局。

    此致、

    Bob B