This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:每次上电后、ADC#39不同步

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, LMK00308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610422/ads42lb69-adc-s-are-not-in-sync-after-every-power-on

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: LMK00308

尊敬的先生/女士:

我设计了一个8通道数字接收器、即4个 ADS42LB69 (双通道 ADC)连接到 Kintex-7 FPGA (Xilinx)。 ADC 以160MHz 的采样频率、输入-70MHz (脉冲调制)在 QDR 模式下运行。  

一个公共时钟被馈送到时钟缓冲器- LMK00308、并且输出被用于对 ADC 进行采样。 履带长度与容差小于5mil 匹配。 FPGA 中接收的高速 QDR 数字数据通过 IDelay 控制器(固定延迟)传递、然后转换为并行字(测试模式用于验证字的形成)。 从不同通道接收到的数据将以各自的帧时钟馈送到 FIFO (8个独立的 FIFO)的输入端、并以通用时钟从所有 FIFO 中读取。  

即使在每次上电后、观察到2个通道(不同 ADC 通道)的输出数据仍具有固定相位、观察到其余 ADC 通道在每次上电后具有相对不同的通道间延迟。 有时 会观察到 ADC 输出之间的延迟从2个样本到20个样本(每个周期160MHz =>6.25ns *20个样本)不等。  

 通道间的这种不一致行为即将进入我们的应用程序。 请查找随附的 ADC 部分原理图、并为我们提供解决此问题的最佳解决方案。

此致、

Arunkumar Jadhav

+91-8277606706

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_sec.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    我正在与设计团队就此进行检查。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    您是否使用内部时钟分频器? 如果是、SYNC 输入 可用于 复位输入时钟分频器的相位。 查看原理图后、您似乎没有使用 SYNC。 如果您使用时钟分频器、是否可以在不使用此函数的情况下进行测试?

     使用内部测试斜坡时、您是否看到此问题? 如果是、您能否尝试以下操作:

     

    1. 使用地址8的位来同步测试模式、对于一个部件、此部件有两个通道未被对齐。 如果这正常工作、并且您的 SPI 总线对所有器件都是通用的、 请在所有器件上尝试此测试。

    此致、

    Jim