This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ads1262:有没有展示 ads1262与 TI#39 AM335x CPU 之间接口的参考设计

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, TIPD188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610181/ads1262-is-there-a-reference-design-which-showes-the-interface-between-ads1262-and-ti-s-am335x-cpu

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: TIPD188

你(们)好

我不确定此主题是否应发布在此处或 Sitara 论坛上。  对此有任何建议吗? 我认为应该使用 SPI 接口。 但是、对于 drdy pin 应该怎么做?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    我们没有任何特定于 Sitara CPU 的 ADS1262示例代码、但下面提供了 ADS1262 (和 MSP430)的示例项目:

    (或转至 TIPD188页面并在"Software"标题下查找固件文件)。

    希望该示例代码能够帮助您在 SPI 工作后实现 MCU 和 ADC 之间的更高级别通信。 我希望还有其他一些更具体的 Sitara 示例代码、这些示例代码将向您展示如何使低级 SPI 正常工作。

    我更熟悉 ADC 方面的内容、因此请告诉我是否可以帮助您解决您可能遇到的与 ADS1262相关的任何其他问题!

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris

    衷心感谢您的帮助。 我想我应该在 Sitara 论坛上发布此主题。

    BR