This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84EVM:安装 DAC3XJ8X GUI 时出错- NI 安全更新出现问题?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/608347/dac38j84evm-error-installing-dac3xj8x-gui---problem-with-ni-security-update

器件型号:DAC38J84EVM

您好!

我最近尝试重新安装 DAC3XJ8X GUI (连接 DAC38J84EVM http://www.ti.com/tool/dac38j84evm)、但遇到问题。 我无法超越此步骤(如下所示)。  我还安装了 HSDC 专业版软件 http://www.ti.com/tool/dataconverterpro-sw 、我假设这是 GUI 代码中的一个错误? 我正在 Windows 10上运行。

我们非常感谢您的任何帮助/想法!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mason、

    如果您已经卸载、则仍有另一个文件夹需要手动删除、然后再尝试重新安装 GUI。 此文件夹名为"DAC3XJ8X GUI、位于 C:\Program Files (86)\Texas Instruments\、如下所示。 我不知道该 GUI 是否已在 Windows 10操作系统上进行测试、并且可能无法运行。 我将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jim、

    非常感谢您的快速回复。 我刚刚检查并在卸载时删除了它。 我知道它只是通过 Windows 7支持、但我以前能够安装并打开它、并在 Windows 10上播放一些内容。

    还有其他想法吗? 我认为问题可能是由安装 HSDC 引起的。 我尝试卸载 HSDC 并安装 DAC GUI、但发生了相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason、
    这仍然是个问题吗?
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到未完全卸载。 首先完全卸载和安装 HSDC Pro。  

    另请注意、DAC3XJ8X 和 HSDC 在 Windows 10上都可以正常工作。

    不再发出感谢