请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08 主题中讨论的其他器件: ADS1248
大家好、
我将 ADS124S08用作前端 ADC、以使用热电偶传感器测量温度。 为此、我计划使用 ADC 的内部温度传感器作为冷端补偿。
我对其模拟前端和负温度范围支持有一些疑问、如下所示:
- 是否需要在 ADC AVSS 引脚上使用负电压电源来支持负温度范围(-200至0C)?
- 有人能不能建议我使用任何参考 CJC 电路、我可以使用它来支持 K 型热电偶的-200至1250 C 温度范围、而无需生成负电源?
- 作为替代方案、我计划将一个外部数字温度感测 IC 放置在板上靠近连接器的位置、该连接器将用作 CJC。
等待您宝贵的意见团队!
谢谢、
Dhvanish Parekh