This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:使用 DualDAC 模式生成宽带 IQ 基带信号时出现问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82, TIDA-01435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609042/dac38rf82evm-problem-using-dualdac-mode-to-generate-wideband-iq-baseband-signal

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82TIDA-01435

大家好、

我尝试使用 DAC38RF82EVM 生成宽带 IQ 基带信号。 我使用的是双 DAC 模式设置、如产品网页上的用户指南中所述。 使用示波器捕获 DAC 的输出信号、并使用 Matlab 绘制星座图(QPSK)。 星座图非常分散、具有9%的最佳 EVM (误差矢量幅度)。  我尝试将符号速率从500MHz 降低到50MHz、但性能变得更差(50MHz 情况下为14% EVM)。

但是、如果仅使用 DAC A 和 DAC-EVM 的数字混频器生成带通信号、结果会好得多。 在本例中、我使用相同的示波器并对 Matlab 中的信号进行数字下变频、以绘制星座图(EVM 小于2%)。 在这种情况下、高达625M 的符号速率可通过良好的性能进行解调。

我想知道 DAC-EVM 是否甚至可以用作基带信号发生器、或者 GUI 或信号路径中有一些设置我未正确使用。

此致、

Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saad:

    工作中有一个 TI 设计使用 DAC38RF82作为 I/Q 源来支持非常宽的带宽信号。  TI 参考设计编号为 TIDA-01435。  此设计目前尚未发布、截至2017年7月10日、但将在几周内发布。  我在此附上一份初步版本供你参考。  这可能有助于您为基带 I/Q 操作设置器件。

    -RJH

    e2e.ti.com/.../High-Bandwidth-Zero_2D00_IF-Solution-for-Microwave-Backhaul_5F00_v1.7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    我假设您使用双通道示波器对 DAC A 的同相数据和 DAC B 的正交相位进行采样? 评估板与 DAC B 和 DAC A 输出端的布线长度不匹配、因此会出现相位误差。 您可以使用 DAC 的输出延迟功能来调优 DAC A 和 DAC B 输出之间的相位误差。 另请注意、DAC A 和 DAC B 输出在评估板上呈180度相位差、因此在 DAC A 或 DAC B 上启用"反相 DAC 输出"

    我还建议在发送宽带信号之前使用真实的 CW 音调来校准 DAC A 和 DAC B 路径之间的延迟。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eben、

    我将尝试您的建议以提高基带信号的质量。

    关于 DAC38RF-EVM 的另一个问题是:是否可以更改 DAC 输出的共模直流电平、因为 DAC 输出之后的 IQ 混合器需要非零直流电平? 我可以使用 BIAS-T 在外部添加直流偏移、但由于信号向下扩展到直流、信号质量会下降。

    此致、

    Saad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    DAC 输出偏置为1.8V。 如果这与混频器输入共模兼容、则可以移除 EVM、C329和 C399上的电容器。

    然而、EVM 上的平衡-非平衡变压器将无法通过低频信号、您可能会看到与外部偏置 T 类似的失真

    谢谢、

    埃本