This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:适用于 ADS124S08EVM 的 Δ-Σ ADC 评估软件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS131A04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609738/ads124s08evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-for-ads124s08evm

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS131A04ADS124S08

您好!

ADS124S08EVM 的评估软件安装在我们的 PC/Windows7上、并下载所需的.Net 文件。

但寄存器映射设置处于非活动状态、并且两次安装了软件和同一问题。

尝试使用另一台 PC、然后再次使用同一台 PC。

提供使用适当的软件工具调试 EVM 的解决方案。  并附加快照以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikharjuna、

    软件安装实际上有两个部分。  您已经安装了主 GUI 应用程序、但每个 EVM 都有自己的器件封装安装程序、其中包含有关要评估的器件的所有信息。  因此、一个主 GUI 可用于许多可能的器件、一个器件封装可用于您希望连接的每个不同 EVM。

    从工具文件夹:

    http://www.ti.com/tool/ads124s08evm

    下载并安装 EVM 的器件包。  用户指南中提供了所有信息、也可以从网站上相同工具文件夹中的链接下载这些信息。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持、现在能够更改所有寄存器。

    但在分析引擎中存在 ADC 通道选择问题。  如果配置任何通道、则分析引擎仅显示 ADC0。

    另一个问题是没有任何模拟输入时、无论输出是内部还是外部、输出都处于基准电压中。

    我们尝试使用外部控制器来配置 ADC、尽管会出现相同的情况。

    请提供解决方案、我们只需为产品选择 ADC 即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mallikharjuna、

     我在论坛上有一个非常类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/607935/2246925#2246925

    浮点输入可悬空至从 AVSS 到 AVDD 的任何值。  您不应期望输入为零或某个一致的值。  如果要测量电压、必须提供电压、或强制输入处于已知状态。

    ADC0指示灯有点令人困惑。  所有这意味着已收集 ADC 数据通道。  GUI 支持多种器件。 ADS124S08只有一个输出数据通道、因此它将始终指示为 ADC0。  但是、诸如 ADS131A04的器件具有多个同步转换器、因此您可以看到 ADC0、ADC1、ADC2和 ADC3。  复选框允许打开/关闭通道数据。  因此、ADC0与通过多路复用器选择的输入通道无关。

    此致、

    Bob B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您提供信息、任何其他问题都将让您知道。