主题中讨论的其他器件:MSP432P401R、 ADS124S08、
大家好、
我们使用 的是 ADS124S08 EVM 板、并尝试通过 MSP432P401R EVM 和 ADS124S08 EVM 之间的 SPI 接口进行通信。 在 MSP432端,我们 连接了 SPI 线路和 三个 GPIO,用于跳线 J3 (在 ADC 端)上的 START、/RESET 和/DRDY)。 EVM 使用 USB 电源供电。 EVM 的 JP1部分已短路(将 Tiva 处理器(U1)保持在复位和禁用电平转换器中以允许外部数字信号)。
MSP432的 SPI 配置为400kHz/1MHz 频率、3引脚模式、MSB 优先、CPOL=0、CPHA=1 (MODE1)。
P4.7---- >/RST
P4.5---- >开始
P4.4.
通过 GPIO 引脚复位后、我们将检查状态寄存器默认值为0x80并能够从 ADS124S08 EVM 读取数据。
读取状态寄存器值 0x80后、我们将检查所有其他寄存器的默认值。 但 无法读取默认值并始终从 SDO 接收零。
您能否确定问题并提供解决方案以进一步解决。
谢谢!
Ajith