This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:ADS1291和 ADS1293 DSN 文件

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1282, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610327/ads1291-ads1291-and-ads1293-dsn-file

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1293

尊敬的先生  

请帮助我处理 ADS1291和 ADS1282的 DSN 文件  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    遗憾的是、我们的 EVM 设计不使用 OrCAD、因此没有可用的.DSN 文件。

    对于 ADS1291、看起来我们有 一个.bxl 格式的 CAD 文件。 没有适用于 ADS1293的此类文件。

    此致、