This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:向复位寄存器写入0x01后、完成复位需要多长时间?

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/610229/dac8750-how-long-does-it-take-to-complete-the-reset-after-writing-0x01-to-the-reset-register

器件型号:DAC8750

你好。

数据表显示:

8.6.1.4复位寄存器
DACx750复位寄存器写入地址0x56。 表17提供了说明。

表17. 复位寄存器
数据位:DB0
名称:重置
默认值:0
描述:软件复位位位。 向该位写入1会执行软件复位、该复位会将所有寄存器和警报状态复位为相应的上电复位默认值。 复位完成后、RESET 位自动清零。


问题:
将0x01写入复位寄存器后、完成复位需要多长时间?


此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sato-San、

    我已在您的另一个主题中作出响应。 由于这似乎是重复的、我建议将此帖子作为答案、并请您确认此帖子为答案、以便我们可以关闭此主题。

    我们将在另一个主题中继续讨论。