This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8218:DAC8218数字输入电流

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8218
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/609620/dac8218-dac8218-digital-input-current

器件型号:DAC8218

尊敬的所有人

我对 DAC8218的数字 IO 的一些参数感到困惑。

至于 GPIOn、在绝对额定值中、它显示最大电流为5mA。 我想知道这是最大输出电流还是输入电流、还是逻辑驱动电流?

2.至于 USB/BTC、RSTSEL 等逻辑输入引脚、这里的输入电流仅 为±5uA、我想知道这个值的含义。 它应该是输入泄漏电流吗? 还是最大驱动电流、这意味着主器件应至少提供5uA 的驱动电流?

3.数据表提到数字 IO 引脚应上拉至 VDD,我想知道如何计算上拉电阻器的值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    感谢您的查询。 请在下面找到答案:

    GPIO-n 输入电流额定值为5mA 最大值、指定了 GPIO 处于低电平时的最大灌电流能力限制、例如、通过上拉电阻器从电源消耗电流。 VMON 的最大电流是它在拉电流时可以提供的电流。
    2.给定数字引脚的输入电流额定值是从驱动这些输入的源汲取的最大电流
    3.为了计算上拉电阻器,应考虑最大灌电流额定值,即5mA,并相应地选择电阻器,使电流完全在该值范围内。 例如、如果电源电压为5V、则灌电流为1mA 的电阻值为5k。 您甚至可以使用10k 电阻器消耗更小的电流

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师